This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:IWR1443

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/890063/iwr1443-iwr1443

器件型号:IWR1443

我可以将程序刷写到生成的电路板上的 IWR1443。但 IWR1443 启动,、但它立即停止工作。  

我可以将程序刷写到 EVM (IWR1443Boost)上的 IWR1443、 IWR1443正常工作。 我使用 xwr14xx_high_Accuration_MSS 来刷写。

VOUT_14SYNTH 为1.42V 、VOUT_PA1为1V、VOUT_PA2 在 EVM (IWR1443Boost)上为1V。但 VOUT_14SYNTH 为0V 、VOUT_PA1为0V (无 R13)、VOUT_PA2在 电路板上为0V (无 R13)。

e2e.ti.com/.../4201.IRW1443.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user4206174、

      您是否能够在电路板上刷写和运行开箱即用演示应用?    

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够刷写 电路板上产生的 xwr14xx_high_Accuration_MSS 应用程序,、但不运行。  IWR1443是生产 出的964FC 电路板

    我能够在 EVM (IWR1443升压)上刷写并运行 xwr14xx_high_Accuration_MSS 应用程序。 IWR1443 是 EVM 上的964FC (IWR1443升压)。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user4206174、

    我们应该使用一个主题来讨论同一个主题。 正如我们在下面的主题 https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/p/888450/3292406#3292406中讨论的那样、同一主题上的多个主题会造成混淆。  我将关闭这个重复的线程。

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.