This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2010METER-EVM:对 MCU 进行编程

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2010METER-EVM, EK-TM4C123GXL, MSP430F5528, HDC1080EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/889868/hdc2010meter-evm-programming-the-mcu

器件型号:HDC2010METER-EVM
主题中讨论的其他器件: EK-TM4C123GXLMSP430F5528HDC1080EVM

您好!

我想我会在这个 EVM 上使用一个 JTAG 编程器、但它看起来不像 JTAG 引脚可用的方便:引脚12 = TDO;引脚13 = TDI;14 = TMS;15 = TCK;引脚37/48 = VREF (VCC)

我计划使用 Xilinx JTAG 编程器、但现在我不确定这是个好主意。

我在 J1处焊接了一个4引脚接头、认为这是 JTAG 接口。 但它是一个两线制 Spy-by-Wire 接口。

我可以使用我的 Xilinx JTAG 编程器吗? 如果没有、您能给我指正确的 JTAG 和/或 SBW 编程器吗?

谢谢、

抹布 Meyers

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Crag、

    Spy-by-Wire (SBW)是 MSP430的调试接口。 您将需要一个 MSP430调试器。 每个 MSP430 LaunchPad 都有一个兼容的板载调试器。 您可以移除 LaunchPad 上的跳线并将调试器连接到 HDC2010METER-EVM。 独立 MSP 调试器的成本比典型的 LaunchPad 要高很多、但也是一个选项。 您可以在《MSP 调试器用户指南 》http://www.ti.com/lit/slau647中阅读有关所有 MSP 调试器的信息

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的办公室可能有一个 MSP430 LaunchPad。 我将在下一次进入时进行检查。 在家中、我有 EK-TM4C123GXL。  spmu296似乎表示这可以兼容? 它说开箱即用 LaunchPad、但很显然它不是 MSP430。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、它需要是 MSP430 LaunchPad。 TM4C 器件对其调试器使用不同的接口。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢任。 我怀疑是这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会再来的。 HDC1080EVM 能正常工作吗?  它上面有 MSP430F5528。 我看到引脚 SBWTDIO 和 SBWTCK 在 MPS430旁边有孔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、HDC1080EVM 与 HDC2010METER-EVM 位于同一条船上。 它没有板载调试器。 您可以使用调试器在 SBW 引脚对 HDC1080EVM 进行重新编程。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 值得询问。 再次感谢。