This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:用于仿真的雷达模型

Guru**** 2544030 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/888806/iwr6843aopevm-radar-model-for-simulation

器件型号:IWR6843AOPEVM

您好!

我正在尝试 使用 相控阵系统工具箱对毫米波雷达(尤其是 IWR6843AOPEVM)进行检测仿真。  是否有任何脚本可用于毫米波雷达仿真? 它不一定位于 MATLAB 中。

此外、我从 cfg 文件中获取线性调频脉冲参数、并从板的数据表中获取天线增益和发射功率。 还有其他资源可以帮助我进行仿真吗?

谢谢、

伊拜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibai:

    我们不会为雷达器件提供任何仿真模型。   除了增益和发射功率、如果您想增加热噪声、您可能需要知道噪声系数、天线增益信息。

    要了解有关雷达系统的更多信息、您可以查看培训视频、网址为:

    https://training.ti.com/mmwave-training-series

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zigang、

    感谢您的回答、我还使用培训系列文档来更好地了解雷达的工作原理。

    关于雷达仪表、我还看到在演示可视化工具的源代码中有很多关于雷达模型的信息。 但是、这些参数是否可靠? 例如、演示中的 Tx 功率为12dBm、而在数据表中、它表示10dBm。

    此致、

    伊拜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibai:

    不同的器件具有不同的 TX 输出功率。  只需查看数据表即可。  演示可能使用的器件与您查看的器件不同。   

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zigang、

    我知道。 但是、对于 AoP 板、它具有不同的演示可视化工具、但我想它使用正常的演示可视化工具参数。

    感谢您的支持。  

    伊拜