主题中讨论的其他器件: TIDA-00322、 TDC1000、 TDC1000-C2000EVM、 TUSS4470、 TDC7200
我将创建一款新型超声波器件、我将使用能够产生4MHz 频率的 TDC1011模拟前端 AFE。 该 AFE 生成波形(脉冲)并捕获通过同一个压电传感器返回的回波。 我的问题是:
该 AFE 需要一个时钟发生器。 可以使用它销售的任何时钟发生器、如果是、哪一个?
2.能否在此 AFE 上调整采样率和数据速率?
3. Arduino 或 IT MCU 控制器等我的控制器(以 MHz 为单位)需要多快才能捕获或读取 来自 AFE 的信号?
4. AFE 传输到 MCU 或 Arduino 等控制器的数据传输速率是多少?
5、如何提高 AFE 产生的脉冲(强度)、以便从压电式中获得更强的超声波? 不确定3或5V 电压是否足以产生所需的强度、或者可能不需要我正在寻找的所需强度、因为返回压电体的回波可以由 AFE 放大?。 请提供任何意见。
6.一旦 tdc1011将信号转换为数字信号、我假设我将以所需的采样率获得所有数字形式的信号、但一旦 AFE 停止、我还会获得飞行时间吗?