器件型号:LDC1000
您好!
当我们的磁性编码器环开始转动时、我们会看到以下效果。 您能解释一下这种行为吗?
我希望切换到后续芯片 LDC1001时也会发生相同的行为?
提前感谢。
此致
弗兰克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:LDC1000
您好!
当我们的磁性编码器环开始转动时、我们会看到以下效果。 您能解释一下这种行为吗?
我希望切换到后续芯片 LDC1001时也会发生相同的行为?
提前感谢。
此致
弗兰克
弗兰克、
您使用 LDC1000观察到的任何情况也可能在 LDC1001上观察到。
我想确保我正确地遵循了您的图。 您似乎正在单步执行磁体的离散旋转速度、这会触发电感式传感器的位置变化。 速度对 LDC1000的响应有任何影响吗?
我也想更好地了解您的配置。 您将感应传感和霍尔传感混用? 感应目标相对于传感器有何变化? 电感目标的形状和材料是什么? 它是同时移动还是独立于磁性材料移动? 您的磁体具有多少个磁极? 您能帮助我们更深入地了解应用吗?
我们过去已经看到、有时一些不同的东西可能会实际影响传感器。 如果磁性材料具有足够的导电性、则当放置在靠近传感器的位置时、磁性材料实际上可能会作为目标出现。 此外、来自任何源的任何电容耦合效应都可能迫使 LC 振荡电路的谐振频率发生变化、并导致位置的感知变化。
谢谢、
Scott
我想确保我正确地遵循了您的图。 您似乎正在单步执行磁体的离散旋转速度、这会触发电感式传感器的位置变化。 速度对 LDC1000的响应有任何影响吗?
=>在与磁性编码器保持恒定距离的情况下、开始旋转运动时、接近值的变化最大。 随着速度的提高、这种影响会降低。 看起来、接近信号的偏移随速度的增加而增加。
我也想更好地了解您的配置。 您将感应传感和霍尔传感混用?
=>对于2个传感器、我们使用一个由导电载流环和磁化层组成的目标。
感应目标相对于传感器有何变化?
=>请参阅图片。
电感目标的形状和材料是什么?
=>环状
它是同时移动还是独立于磁性材料移动?
=>由于电感目标和磁性材料是一个机器部件,因此运动不能是独立的,但电感测量可以在磁性材料转动或不转动的情况下进行。
您的磁体具有多少个磁极? 您能帮助我们更深入地了解应用吗?
=>磁体有32个极对。
我们过去已经看到、有时一些不同的东西可能会实际影响传感器。 如果磁性材料具有足够的导电性、则当放置在靠近传感器的位置时、磁性材料实际上可能会作为目标出现。 此外、来自任何源的任何电容耦合效应都可能迫使 LC 振荡电路的谐振频率发生变化、并导致位置的感知变化。
=>我们在相同的 LDC 设置下检查了线圈产生的交流磁场的行为、并看到了类似的效果。 第一张图片显示了具有旋转磁编码器的 LDC、第二张图片显示了具有不同频率交流电流的线圈的 LDC、第三张图片显示了放置在暴露于交流磁场的 Helmholtz 线圈中的 LDC。
谢谢、
=>弗兰克
弗兰克、
感谢您提供这些详细信息。
您似乎正在根据目标的旋转创建足够的交流磁场以干扰传感器。 您能否提供传感器 LC 值的详细信息? 如果谐振频率设置得足够低、则可能会影响传感器的通带。 您可以尝试更改传感器 C 值、以查看这对结果的影响。 但是、请确保保持在数据表电气特性表中定义的有效传感器 Rp 和频率范围内。 我们通常建议以高 kHz 至低 MHz 的频率运行、以获得最佳的测量分辨率。
另一个想法与导电环的材料和几何形状有关。 我很好奇磁体是否可能会影响磁环旋转时持续产生涡流的能力。 您还能提供有关传感器几何形状的详细信息吗?