This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-STUDIO:如何构建 mmWave Studio 中的数据?

Guru**** 2549680 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/889020/mmwave-studio-how-is-the-data-from-mmwave-studio-structured

器件型号:MMWAVE-STUDIO
主题中讨论的其他器件:TSW1400EVM

您好!

我目前在中有适用于 AWR1643BOOST、DEV pack 和 TSW1400EVM 的 mmwavestudio 和 HSDCpro 的 bin 文件

TDM MIMO 模式。但我不了解数据是如何存储的。 它是频率与振幅吗? 但是、由于它存在2个天线和4个接收器、这是不可能的。

它是如何存储的? 在 MATLAB 中进行后处理时需要了解的知识。

此致、

尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下应用手册

    它提供了 MATLAB 格式解析示例

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好极了、谢谢 Cesar。