This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5055-Q1:DRV5055-Q1

Guru**** 1570075 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5055-Q1, DRV5055
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/888526/drv5055-q1-drv5055-q1

器件型号:DRV5055-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV5055

是否有人建议我是否可以使用 DRV5055-Q1进行 PMSM 控制?

我需要感应绝对位置、这是否会提供模拟输出作为绝对位置的测量值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRV5055将相对于传感器所接触的磁场产生输出

    然而、感测到的磁场部分将相对于磁体和传感器方向

    当磁体移动或旋转时、传感器将经历一个变化的磁场、这将有助于确定磁体方向的角度。  但是、单个 DRV5055将无法解析绝对位置。  除了最小、最大和过零之外、每个磁场幅度都有两个磁体位置。  为了解决此误差、放置在距离第一个传感器90度的第二个传感器将有助于确定确切的角度。

     有关该理论的更多信息、请参阅线性霍尔效应传感器角度测量理论

    此外、 DRV5055-ANGE-EVM 中还提供了一种用于检测单个旋转径向盘磁体角度的实现方案。