This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:使用 mmwavelib dbscan 的示例

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/887556/iwr6843isk-example-of-using-mmwavelib-dbscan

器件型号:IWR6843ISK

在 mmwavelib 中使用 dbscan 的任何示例代码?
 除 doxygen 之外的任何实现文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我们没有使用 mmwavelib _dbscan 的示例。 我们有一个名为 gtrack 的新跟踪器库、还有基于此库的人员跟踪和计数以及交通监控演示。 此库的源代码和文档位于 :C:\ti\mmwave_sdk_03_03_00_03\packages/ti\algtrack 下

    您可以在工业工具箱中找到人员计数和交通监控实验室及其各自的文档

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ANNtaxZONu0PbSaUU.YiPQ__VLyFKFf__LATEST

    此致

    尼廷