This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK-ODS:关于天线布局

Guru**** 2331900 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK-ODS, IWR6843ISK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/884738/iwr6843isk-ods-about-antenna-layout

器件型号:IWR6843ISK-ODS
主题中讨论的其他器件: IWR6843ISK

您好!

我有 IWR6843ISK-ODS 和 IWR6832ISK、发现它们的天线布局完全不同。

第一个问题是如何识别每个电路板上的 TX1-TX3天线。 还是所有 TI 雷达产品都有相关约定?

第二个是如何为每个电路板生成虚拟天线。 对于 ISK 电路板示例、TX 天线在4xD (d=1/2 λ)空间中分离、中间的一个空间在大约2D 空间中分离、垂直天线是如何生成的? 控制相位或其他东西? 除 swra554a 外、虚拟天线是否有更详细的文档

这真的让我感到困惑、如果有人能更详细地解释这一点、我将不胜感激。

谢谢

Tom  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您是否在 EVM 用户指南中看到了天线图?

    此致、

    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    我没有注意到这一点。 第二个问题呢?

    谢谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

      对于第二个问题、您可以参阅以下 MIMO 雷达应用手册第3节。  

    http://www.ti.com/lit/an/swra554a/swra554a.pdf

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

      对于 IWR6843ISK、下面是天线放置方式、Tx 天线在方位角上的间距为 λ(2D);对于仰角为 tx2的距离为 λ/2 (D)、所有接收器均为 λ/2。

    如果您从所有发送器(一次一个)传输并从所有4个接收器接收、并且将所有发送和接收器组合在一起、则您可以构建一个虚拟天线阵列、就像 放置一个发送器和12个接收器一样、如下所示。   

     

       

    如果您参考上述应用手册、则可在方位角提供~14 Deg 的角分辨率、在仰角提供57 Deg 的角分辨率。

    如果您对 IWR6843ODS 进行类似的练习、您将获得如下所示的类似虚拟阵列。  

     

    这样可在方位角和仰角为~28度时产生相同的角分辨率。  

    根据应用的不同、您可以使用不同的天线配置。  

    例如:壁挂式检测应用您可以使用 IWR6843ISK 天线、其中方位角分辨率需要比仰角更高的分辨率。

    对于天花板安装应用、您可以使用 IWR6843ODS 板、其中需要方位角和仰角方向上具有相等的角分辨率。

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CHETHAN Kumar Y.B.:  

    这就是我一直在寻找的东西。 非常感谢

    谢谢、

    Tom