This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT86-Q1:针对输出 RC 的建议

Guru**** 1555210 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT86, LMT86-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/885945/lmt86-q1-recommendation-on-output-rc

器件型号:LMT86-Q1
主题中讨论的其他器件:LMT86

您好!

     我计划使用 LMT86-Q1温度传感器测量电路板温度、输出将连接到 STM8AF 微控制器。 LMT86数据表中建议使用0.1uF 的输入电容器。 我想知道 LMT86-Q1和 STM8AF 之间是否需要外部 RC 电路。 如果需要、R 和 C 值的建议是什么? 我们是否可以选择典型的 C = 0.1uF 和 R = 1k?

     谢谢、

     John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John -  

    感谢您发帖。 第11页和第9节中的表4旨在根据您的电路测量结果或知识向您展示要做出的选择。  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmt86-q1.pdf

     https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm8af5268.pdf 此处的第85页 指明 ADC 电容负载可能远低于 LMT86-Q1数据表第11页提到的1100pF CLoad 限制。  

    您可能可以保留-对于第一个原型、您可能需要为 RC 放置占位符、以防万一、则为 Rseries 使用0欧姆电阻并保留 Cshunt DNI。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

         非常感谢。 请确认我的理解是否正确。 根据第85页的 stm8af5268数据表、采样时间 ts 为0.75us。 因此、RC 时间常数应小于采样时间。 RC 时间常量的5倍通常应小于采样时间。 因此、RC 时间常数应小于0.15us、即150ns。 这样短的 RC 时间常数需要一个非常小的外部电容器或者微控制器无需电容器。 因此、LMT86的容性负载远小于1100pF。 对于 LMT86、此类小容性负载无需串联电阻器。

         再次感谢、期待收到您的回复、

         John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John -  

    我认为您正在正确阅读数据表中图11的含义、如果系统没有噪声且需要滤波、并且连接接近、那么布线上很可能没有接近1100pF 的位置、因此不需要滤波。