This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP-01012:mmWaveStudio 后面是否有一个 SDK、可让 TIDEP-01012脚本支持整个工作流程?

Guru**** 2544990 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-01012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/885828/tidep-01012-is-there-an-sdk-behind-the-mmwavestudio-to-make-the-whole-working-process-with-the-tidep-01012-script-able

器件型号:TIDEP-01012
主题中讨论的其他器件: TIDEP-01017

尊敬的 TI 专家:

是否有办法配置雷达的参数(TIDEP-01012参考设计、雷达+评估板)并通过(Windows/Linux)终端开始捕获过程、以便我可以为不同应用编写解决方案的代码? 我正在寻找可与 Python 或其他语言配合使用的 SDK 等工具。

提前感谢您的帮助。

此致、

Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    mmWave Studio 仅支持 LUA 脚本。

    中提供了示例

    C:\ti\mmwave_studio_02_01_00_00\mmWaveStudio\Scripts

    还提供了如何使用 Matlab 中的 LUA 命令的示例

    C:\ti\mmwave_studio_02_01_00_00\mmWaveStudio\MatlabExamples

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    感谢您的快速回复。  请在我之前的帖子中回答我的问题吗? 此外、是否有没有 Matlab 的解决方案、且无需使用 GUI? 我缺少 SDK。

    此致、

    Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
     
    没有适用于基于 MATLAB 的捕捉解决方案的 SDK。
     
    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有 SDK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不适用于 Capture 解决方案。 如果您的目的是捕获原始数据、则没有相应的 SDK。

    如果您希望开发实时演示、那么您应该查看以下 TI 参考设计

    该处理不是使用 MATLAB 进行脱机处理、而是使用 Processor SDK 在 Jacinto 处理器上实时执行

    遗憾的是、使用此解决方案时不会进行数据采集。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想开发一个实时演示、并准备好: TIDEP-01012

    我可以使用 TIDEP-01012实现它、还是需要 TIDEP-01017?

    谢谢、

    Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您打算开发真实的演示、因此您需要重点关注 TIDEP-01017中提供的软件。

    TIDEP-01012和 TIDEP-01017的硬件相同。 只有软件不同。

    支持将来自不同的团队。

    我建议您开始一个引用 TIDEP-01017的新线程、并说明您计划开发的内容。

    在我这边、我现在将关闭这个线程

    谢谢你

    Cesar