This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34:需要运算放大器

Guru**** 1555210 points
Other Parts Discussed in Thread: LM34, TMP235, LMT84, LMT87
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/884810/lm34-op-amp-needed

器件型号:LM34
主题中讨论的其他器件: TMP235LMT84LMT87

我在没有变化温度的房间中使用了具有10位模数的微处理器的 LM34。 读数总是会很奇怪地跳转。 该器件是否需要在器件输出和模数输入之间使用运算放大器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvin、

    您能否共享原理图? LM34的输出端是否有 R 或 RC (请参阅数据表图12和13)? ADC 的输入阻抗是多少? 一些 ADC 需要输入电容;您是否已查看 ADC 的要求?

    如果您的10位 ADC 具有3.3V 基准电压(LM34可以达到3V 输出满量程)、那么您具有3mV LSB。 /-1 LSB 的噪声会导致+/-0.3F 变化。 ADC 具有至少几个 LSB 的噪声是很常见的。  

    LM34没有出色的输出电流驱动。 规格表保证了50uA 标称负载下的所有参数。 例如、TMP235是一款具有500uA 输出规格的现代模拟输出温度传感器。 LMT84至 LMT87器件采用穿孔 TO-92封装、并且提供50uA 输出规格。 但是、LMT8x 器件还规定其输出可承受1100pF、其中 LM34说明(第11页)指出、LM34在没有电阻器隔离的情况下只能处理50pF。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM34正极连接到+5伏。 负极接地、Vout 连接到微芯片 Pic AtoD 引脚、除非使用 PIC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvin、

    您能否回顾我之前的一些问题并考虑回答这些问题? 我不熟悉 PIC、也无法就它的 ADC 向您提供建议。 如果您可以更具体地了解原理图和 ADC 规格、我可以提出进一步的建议。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就原理图而言、我不能更具体了、因为它只是到电源、接地和 Vout 的简单连接。 LM34和微型(PIC12F1840)的电源电压均为+5伏、GND ID 相同、Vout 连接到 ADC 引脚10位 ADC 引脚、其中有5个。 我将在 ADC 中包含该手册的一部分。 我使用 CCS C 来处理细节、以便访问 ADC。 使用 ADC 时可能有误、我可能应该将此问题转到 Microchip 和 CCS。 我将附上手册页。 我看不到如何附加文件。 我可能需要您的电子邮件地址来附加文件。 我会将文件附加到我从系统收到的电子邮件中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    随附手册页

    Alvin P. Schmitt
    APS 产品 LLC
    P.O. 框201
    纽波特 VA 24128-0201

    1-540-951-3961

     



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvin、  

    我没有收到附件。 请提供一个链接、或者仅提供型号就足够了。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PIC12F1840 ADC 部分页127->140

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法找到内部基准、因此我必须假设 ADC 使用5V 电源作为基准。 这意味着它只能解决0.5F 的变化。 此 ADC 可能不适用。 您可以尝试使用运算放大器进行缓冲、但该低质量 ADC 可能始终具有至少+/-0.5F 的噪声。 ADC 的噪声或输入阻抗没有规格、因此我无法对其是否适合 LM34发表任何进一步的评论。  

    您可以尝试使用 LMT87、它具有-13.6mV/C 的更高增益、但与 LM34的10mV/F 不是直接比较 我们的产品系列中没有其他华氏传感器。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我告诉 CCS 这一点(他们制造 C 语言编译器)、他们说他们没有使用运算放大器、也没有任何问题。 他们建议在 ADC 转换之间使用更多的时间并等待更长的时间。 所以我会尝试一下、并与他们一起工作。