This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TMP61/TMP63/TMP64–TI 热敏电阻是否通过 AEC-Q200认证?

Guru**** 1139930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/885942/faq-tmp61-tmp63-tmp64-are-ti-thermistors-certified-for-aec-q200

 TI 热敏电阻是否已通过 AEC-Q200认证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    汽车组件的可靠性测试主要基于 AEC-Q100 (用于 IC 芯片)、AEC-Q101 (用于分立式组件)、AEC-Q102 (分立式光电子)、AEC-Q104 (多芯片模块)和 AEC-Q200 (用于无源组件)。 这些规格来自汽车电子委员会(AEC)。 TI 热敏电阻是硅基组件、而不是电阻器。 它们的工作原理是根据温度更改传导电流。 提供的电阻表是根据分压器电压或来自电流源的恒定电流电压计算得出的、以实现兼容性。 TI 热敏电阻属于 AEC-Q100类。