This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TMP61/TMP63/TMP64–我目前正在使用 NTC 热敏电阻、为了使用 TMP61、TMP63或 TMP64、我需要做哪些更改?

Guru**** 1462940 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP61, TMP63, TMP64
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/885939/faq-tmp61-tmp63-tmp64-i-am-currently-using-an-ntc-thermistor-what-changes-do-i-need-to-make-in-order-to-use-a-tmp61-tmp63-or-tmp64

主题中讨论的其他器件:TMP61TMP63TMP64

我目前正在使用 NTC 热敏电阻、为了使用 TMP61、TMP63或 TMP64、我需要做哪些更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMP61、TMP63和 TMP64与0402和0603封装尺寸兼容、使用相同的偏置电路、因此不需要更改电路板布局。  如果使用查找表(LUT)、则需要输入新的电阻-温度(R-T)表值、这些值可在我们 的热敏电阻设计工具中找到。 如果使用曲线拟合公式、该工具会提供所有系数和示例代码、以最大限度地缩短设计时间。