请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TMP61、 TMP63、 TMP64我目前正在使用 NTC 热敏电阻、为了使用 TMP61、TMP63或 TMP64、我需要做哪些更改?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TMP61、TMP63和 TMP64与0402和0603封装尺寸兼容、使用相同的偏置电路、因此不需要更改电路板布局。 如果使用查找表(LUT)、则需要输入新的电阻-温度(R-T)表值、这些值可在我们 的热敏电阻设计工具中找到。 如果使用曲线拟合公式、该工具会提供所有系数和示例代码、以最大限度地缩短设计时间。