Thread 中讨论的其他器件: AWR1243
我们在定制板上使用 AWR2243、并尝试使芯片加电。 我们以前在 AWR1243方面有过经验。 在查看示例 DFP 固件时、它们似乎都将芯片设置为 SOP 模式4 (SOP0 = 0、SOP1 = 0、SOP2 = 1)。 器件文档未提及此 SOP 模式、因此我想验证是否是正确的 SOP 模式、以下载新的固件映像并启动芯片。
我们修改 了 mmWaveLink_Cascade 示例目录中的 mmWave_example.c。
我们看到的自变量是、加电时、释放芯片复位后、~12ms 后、我们将得到一个中断高电平事件。 随后、我们将一系列同步序列发送到器件、但器件永远不会响应、最终我们将超时等待中断线变为低电平(从未如此操作)。
问题:
1. SOP 模式4是引导和下载 AWR2243的正确模式吗? 我们还尝试了 SOP 模式1、但结果相同。
2. 同步序列是否存在差异或会导致此行为的任何差异? 我们在代码中看不到任何内容、但可能缺少一些内容。
3. 我已经用示波器验证了 MCLK、NCS、中断线路等的行为 我确实看到、MISO 在 SPI 的前几个字中变为高电平、然后在 RL_driver 搜索同步字符时被拉低、但未找到任何字符。
谢谢。