This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1614-Q1:未读_CONVx 清除条件

Guru**** 1728770 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1314, LDC1312, LDC1612, LDC1614
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/884830/ldc1614-q1-unread_convx-clear-condition

器件型号:LDC1614-Q1
主题中讨论的其他器件:LDC1314LDC1312LDC1612LDC1614

 大家好、

 

我对顺序模式下的未读_CONV 时序有疑问、如 snia959.pdf (LDC1312、LDC1314、LDC1612、LDC1614传感器状态监控) P7图3所述。

当器件完成所有4通道转换后、所有未读_CONVxs 均置1、DRDY 置1。

然后、CH0的下一次转换开始。  

 

我的问题是 "在下一次 CH0转换期间、将清除未读_CONV0?"

还是保持设置?

 

我每16ms 周期监控一次未读_CONV 标志(稳定时间+转换时间+通道开关延迟< 7ms)、

但我仍然看到有一段时间要设置未读_CONV3标志。

 

此致、
 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsuji-San、您好!

    未读_CONVx 标志通过读取相应的 DATAx 寄存器或读取状态寄存器来清除。 如果新转换在读取其中任何一个寄存器之前完成、则该标志将保持置位。  也可以通过进入睡眠/关断模式或复位器件来清除这些标志、但我假设您不关注这些方法。  

    您能否澄清您共享的时间是否为每个通道? 还是对所有通道进行采样所需的时间?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin、您好!

    6.5ms 是所有4通道转换的时间。

    16ms 是所有四个通道数据的读取周期时间。

    我等待足够的时间=16ms、以确保所有通道都未读_CONV、但实际上某些通道有时未设置。

    在读取状态寄存器之前、不读取睡眠/复位/状态。

    我可以向您分享原始数据注销。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsuji-San、

    感谢您的澄清。 查看原始数据日志会很有帮助。 您可以将其附加到 E2E 主题、也可以通过电子邮件发送给我、无论您喜欢哪种方式。

    您还可以共享 RCOUNTx 和 SETTLECOUNTx 寄存器设置以及您的 FREF 值吗?

    此致、