This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA411-Q1:OUTA 和 OUTB 引脚上的编码器仿真输出噪声

Guru**** 2553470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/884688/pga411-q1-encoder-emulated-output-noise-on-outa-and-outb-pins

器件型号:PGA411-Q1

你好。

我尝试使用 编码器仿真模式从我的旋转变压器读取角度、并通过探测 OUTA 和 OUTB 引脚、我在示波器上获得下一个结果:

  • 旋转变压器角度是永久性的(转子不旋转)

根据我的理解、如果角度不变、输出应该是恒定的。

看起来分辨率过高、即使转子静止、器件也会接收到角度变化。

是否有任何方法可以滤除此噪声或配置某种器件以获得干净的输出?

非常感谢您的帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    我已将此主题分配给将返回给您的专家。 同时、数据表中根据第6.7节规定了 PGA411的精度。  

    您能否突出显示您的应用所需的目标精度? 如果在输入端需要滤波器、则需要10kHz 频率的带通滤波器。 有关 AFE 设计的更多信息、请参阅此处提供的应用手册  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arjum、您好、感谢您的快速响应。

    首先、我忘了指出、我尝试读取角度是使用 EVM。

    因此我不希望出现任何干扰、即使在10位模式下、编码器仿真模式的 OUTA 和 OUTB 仍然是脉动的。

    我再次尝试在转子此时静止时读取角度,并希望在示波器上看到常量值。

    角度读取的 MSB 在软件 GUI 数据监控器部分的数据监控器中变化很正常、但您可以看到读取的 LSB 在跳跃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否尝试在激励放大器模块和 AFE 模块中实现最低增益? 这些可直接从 GUI 首页进行调整。

    您还可以尝试以非常低的速度旋转、并查看您是否在示波器上获得了正确的波形。

    此致

    Sharath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了最低增益、但它保持不变...

    当我低速旋转时、它会显示大约正确的波形+噪声...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    来自旋转变压器的输入信号上似乎存在噪声、该噪声在输出上显示为噪声。 您能否尝试在 DEV_TLOOP_CFG 寄存器中启用迟滞以查看它是否有用? 在某些情况下、OUT A/B/Z 引脚上的噪声存在已知问题。  我们确实会使用我们的设置观察具有最高增益的噪声。

    此致

    Sharath。