This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233输入滤波器

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: INA233, INA260, INA223
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/900293/ina233-input-filter

主题中讨论的其他器件:INA233INA260INA223

您好!

我计划在我的应用中使用 INA233AIDGST。
根据 INA233数据表中的图1:频率响应(如下所示)、我们可以看到该差分带宽。 放大器。 约为300Hz。


我尝试计算输入滤波器(建议在第15页、图25中使用)、其中包含两个10R 电阻器和100N 电容器。 它必须大约为160kHz。 (FC=1/(2*PI*R*C))。
使用 INA233、我想以120k 或215kHz 的开关频率测量开关稳压器输入和输出端的电流和电压(我稍后将决定)。 我认为最好使用具有更高值的滤波电容器。 470n 将使截止频率约为39kHz、这听起来更好(120k 的开关频率高3倍)。 你怎么看?
建议使用不大于10R 的滤波电阻器-该值是否连接到流入 INA 的 IN+/IN-输入的电流?
INA233的频率带宽(约为300Hz)如何连接到外部滤波器的截止频率? 我无法想象具有高截止频率的滤波器在这方面有多大帮助?
INA260实际上是否包含 INA233、其中集成了2MR 电阻器?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dejan、

    由于输入差分阻抗约为10kOhm、IB+和 IB-不平衡、因此建议输入电阻小于或等于10欧姆。

    如第7.4.4节所述,只有在器件采样频率(500kHz +/-10%)出现负载电流瞬变或输入引脚上出现快速共模电压瞬变时,才真正需要输入滤波器/电阻器。 在后一种情况下、输入电阻器有助于限制任何输入 ESD 传导电流。

    是的、INA260本质上是一个 INA223、但具有集成的2m Ω 分流电阻器。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    感谢您的回答。
    对于 INA233、仅建议差分模式滤波。 共模滤波或两种模式的组合不是必需的吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dejan、

    将共模滤波与差分结合使用是可以的。 共模电容器(从 IN+/IN-引脚到接地)将有助于低通滤波总线电压轨上的任何噪声或瞬态;但是、需要进行以下权衡:

    这会增加总线电压源的电容。

    如果每个输入引脚的 RC 时间常数足够大、则放大器对 VCM 从一个电压切换到另一个电压的阶跃响应的响应可能会减慢。 例如、如果在某些负载瞬态期间、VCM 从0V 变为10V、则每个共模 RC 滤波器必须为每个电容从0V 到10V 充电。 此充电取决于 RC 时间常数。 如果每个 RC 滤波器的容差存在显著差异、则它们将以不同的速率进行充电/放电、这将导致差分输入失调电压、该失调电压需要稳定回零。

    希望这有道理。

    最棒的

    Peter