https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/900293/ina233-input-filter
主题中讨论的其他器件:INA233、 INA260、 INA223您好!
我计划在我的应用中使用 INA233AIDGST。
根据 INA233数据表中的图1:频率响应(如下所示)、我们可以看到该差分带宽。 放大器。 约为300Hz。
我尝试计算输入滤波器(建议在第15页、图25中使用)、其中包含两个10R 电阻器和100N 电容器。 它必须大约为160kHz。 (FC=1/(2*PI*R*C))。
使用 INA233、我想以120k 或215kHz 的开关频率测量开关稳压器输入和输出端的电流和电压(我稍后将决定)。 我认为最好使用具有更高值的滤波电容器。 470n 将使截止频率约为39kHz、这听起来更好(120k 的开关频率高3倍)。 你怎么看?
建议使用不大于10R 的滤波电阻器-该值是否连接到流入 INA 的 IN+/IN-输入的电流?
INA233的频率带宽(约为300Hz)如何连接到外部滤波器的截止频率? 我无法想象具有高截止频率的滤波器在这方面有多大帮助?
INA260实际上是否包含 INA233、其中集成了2MR 电阻器?
非常感谢!