This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT86-Q1:RC 选择

Guru**** 2693365 points

Other Parts Discussed in Thread: LMT86, TIDA-00774, TIDA-00901, TIDA-00281, LMT86-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/900352/lmt86-q1-rc-selection

器件型号:LMT86-Q1
主题中讨论的其他器件:LMT86TIDA-00774TIDA-00901TIDA-00281

您好!

     我想知道如何为不同 TIDA 中的温度传感器 LMT86/87输出电路选择 R 和 C?

1) 1) TIDA-00774将 RC 值指定为 R42=10K、C=0.1uF

2) 2) TIDA-00901只有 C = 0.1 μ F

3) 3) TIDA-00281未指定 R 和 C

Q1:该选择设计用于滤除 MOSFET 开关引起的噪声吗? 如果是、您能否提供有关截止频率与开关频率相比较的最小程度的指南?

2) 2)选择是否旨在滤除微控制器的噪声? 如果是、您能否提供有关如何根据微控制器数据表中的采样时间相对于 RC 值计算时间常数的指南?

     如果您能提供此选择的理由、我将不胜感激?  我看到其他设计应用使用更低的 R 值(例如100欧姆而不是10k 欧姆)和更低的 C 值(例如3300pF)。

     谢谢、

     John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    对于 LMT8x-Q1器件、RC 滤波器取决于您的应用。 温度传感器输出端的预期容性负载是多少?

    参考数据表的第8.4.3节、仅当容性负载(Cload)大于1100pF 时才需要 RC 滤波器。 这是由于 LMT8x-Q1器件的输出限制。 对于 Rs 值、您可以遵循表4中的建议串联电阻值。

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jalen、

    非常感谢您的回复。 但是,我认为我的问题没有得到解决。 我的问题是为什么三个不同的 TIDA 选择了三个不同的 R 和 C、以及它们是如何选择这些值的。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    很抱歉耽误你的时间。 我联系了设计 TI 参考设计的工程师、以更深入地了解确定 RC 滤波器的因素。 请记住、这些 TI 参考设计是几年前的设计、因此我可以提供的详细分析是有限制的。

    1) 1)我看到这里是另一个 e2e 帖子、其中针对 TIDA-0074提出了类似的问题 因此、我将推迟到该主题以获得对此的答案。  

    在 TIDA-00901/TIDA-00281设计中、使用了温度传感器来监控非板载负载的驱动 FET。  FET 级和周围电路板的热时间常数通常为几十毫秒、因此缓慢响应(相对)是可以的。

    这两种设计还使用 C2000 Launchpad、并且可以与不同的滤波电容器(您参考的 C 值)相关各种权衡因素。

    查看微控制器数据表中的采样时间时、请务必注意、Cfilter 和 Csample 电容器上的电压将取决于两个电容器的比率。  回想一下、当 ADC 采样时、输入应为采样电容器充电。  “瞬时”电压只是两个电容器的电荷加在一起产生的新电压。  因此、具有较大的 Cfilt 电容器将确保采样电容器充电至接近 Cfilter 电压。  如果 Cfilter 接近采样电容的幅度、电压将会更低。  

    我为 LMT86-Q1提供附加信息的原因是、在选择 RC 滤波器时需要考虑这一点。 如果您的电容负载(主要由 Cfilter 指示)大于1100pF、则需要添加串联电阻以确保 LMT86-Q1的输出稳定。 我在上述帖子中对此进行了解释。 现在、如果该串联电阻值过高、ADC 可能无法在两个样本之间对样本电容器进行完全充电。 这将导致直流误差。  

    为了具体回答 TI 参考设计的设计注意事项、下面是我收到的反馈:

    2) 2) 对于 TIDA-00901、该值肯定足够大、以至于 ADC 的采样保持电容不会影响该值。  我不记得缺少 RC 滤波器是不是监督、还是设计考虑方面有任何折衷。

    3) 3)对于 TIDA-00281、实际上指定了一个 RC 滤波器。

    49.9欧姆和2200pF、给出了大约0.1微秒的时间常数、对于温度测量而言、这是极快的。  这只会降低任何高频噪声、因此如果我要重新访问设计、我希望将这些值更改为更慢的值。

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jalen、

         这很有帮助。 非常感谢您提供如此详细的解释。

         此致、

         John