This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TMP61/TMP63/TMP64 - TMP61、TMP63、TMP64是否可以焊接到铝 PCB (IMS)上?

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP61, TMP63, TMP64
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/899779/faq-tmp61-tmp63-tmp64---can-the-tmp61-tmp63-tmp64-be-soldered-to-an-aluminum-pcb-ims

主题中讨论的其他器件:TMP61TMP63TMP64

TMP61、TMP63、TMP64是否可以焊接到铝 PCB (IMS)上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 FR4 PCB 相比、铝 PCB (所谓的 IMS、绝缘金属基板)具有不同的机械拉伸特性。 这将导致电路板上的有效散热方法。

    电路设计人员可能会发现、由于不同的热膨胀、选择在回流后不会破裂的 SMD 组件时会遇到困难。

    但是、TMP6x 系列器件的 DYA (0603)封装可用于该应用。 DYA 封装可以焊接在 IMS 上、因为封装引线倾向于弯曲。

    仍然需要考虑布局。 应注意在两侧均留有平衡数量的铜、以确保一侧的冷却速度不会比另一侧快得多、并实现适当的热膨胀。