请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TMP61、 TMP63、 TMP64TMP61、TMP63、TMP64是否可以焊接到铝 PCB (IMS)上?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
与 FR4 PCB 相比、铝 PCB (所谓的 IMS、绝缘金属基板)具有不同的机械拉伸特性。 这将导致电路板上的有效散热方法。
电路设计人员可能会发现、由于不同的热膨胀、选择在回流后不会破裂的 SMD 组件时会遇到困难。
但是、TMP6x 系列器件的 DYA (0603)封装可用于该应用。 DYA 封装可以焊接在 IMS 上、因为封装引线倾向于弯曲。
仍然需要考虑布局。 应注意在两侧均留有平衡数量的铜、以确保一侧的冷却速度不会比另一侧快得多、并实现适当的热膨胀。