工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 TI
以下哪一项是 HAVC Lab (工具箱4.2.1)的默认线性调频脉冲设置?
如何设置和修改这些参数?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 TI
以下哪一项是 HAVC Lab (工具箱4.2.1)的默认线性调频脉冲设置?
如何设置和修改这些参数?
此致
尊敬的 Toyoti-1:
这由配置文件中的线性调频脉冲配置行进行控制。 请参阅有关配置 CLI 命令的 SDK 用户指南文档。
ProfileCfg 控制相移、每个 Tx 都有一个设置。
ChirpCfg 控制何时使用 Tx。 这是一个多路复用参数: 线性调频脉冲配置1 0 0 0 0 0 4 表示器 件在运行该线性调频脉冲时将使用 Tx 3、线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 0 5表示器件将使用 Tx 1和 Tx 3。
此致、
Justin