我的模拟温度传感器应使用哪种 ADC? 能否使用 MSP430或 SimpleLink MCU 的内部 ADC? (即 MSP432、CC2652、CC3220/CC3235或 CC1352)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的模拟温度传感器应使用哪种 ADC? 能否使用 MSP430或 SimpleLink MCU 的内部 ADC? (即 MSP432、CC2652、CC3220/CC3235或 CC1352)
是的、可以为此目的使用内部 MSP430 ADC。 MSP430产品系列提供8位至24位的 ADC 分辨率以及 SAR 或∑Δ Δ Σ 选择。 设计人员/开发人员可以访问此页面、并根据应用要求选择他们喜欢的具有 ADC 的 MSP430。
http://www.ti.com/microcontrollers/msp430-ultra-low-power-mcus/products.html
凭借 SimpleLink 器件平台、MSP432P4内部具有精密16位分辨率 SAR ADC、因此具有出色的性能。 该产品系列中的其他 MCU 通常具有12位 ADC、可以直接有效地利用、也可以通过简单的固件应用平均值计算/过采样技术来提高分辨率。
可从以下网址开始浏览整个 MCU 平台: http://www.ti.com/microcontrollers/overview.html
请注意 、我们产品系列中的高精度温度传感器应与应用的其他要求或限制所允许的最高分辨率 ADC 搭配使用、以不限制温度测量的精度。
对于那些需要外部 ADC 的应用、TI 提供了多种高精度 ADC、可在此处找到:
http://www.ti.com/data-converters/adc-circuit/precision-adcs/overview.html