This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-RF-EVM:有关检测范围内雷达传感器的问题、尤其是对于小型 RCS (人体)应用

Guru**** 2547670 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/893906/mmwcas-rf-evm-questions-about-the-radar-sensor-in-the-detection-range-especially-in-the-case-of-small-rcs-human-body

器件型号:MMWCAS-RF-EVM
主题中讨论的其他部件:MMWCAS-DSP-EVMAWR1243

使用的评估板:MMWCAS-RF-EVM、MMWCAS-DSP-EVM

使用的软件:MMWAVE_STUDIO (最新版本)

雷达工作模式:MIMO

我们很高兴看到 EVM 能够正常工作、但也发现了一些问题。 我们在用户指南中看到、该雷达 EVM 可以检测到距离为150米的人体。 但我们发现、无论是将线性调频脉冲参数设置为 LLR 模式还是 MRR 模式、它都只能在实际测试中的50米处检测到人体。

在 MIMO 模式下是否有任何方法可以更远距离检测人类?

我们看到 AWR1243传感器的最大传输功率为12dBm、那么 MMWCAS-RF-EVM 上 AWR1243P 的最大传输功率是多少。 是否有任何方法可以提高其传输功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保场景清晰、并且没有其他高选择性物体目标对人类而言。

    AWR1243和 AWR1243P 具有相同的射频性能数值。

    此致、

    Jitendra