This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM95071:需要精度更高的温度传感器

Guru**** 1646690 points
Other Parts Discussed in Thread: LM95071, TMP117, TMP116, TMP112, TMP107
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/893418/lm95071-need-higher-accuracy-temperature-sensor

器件型号:LM95071
主题中讨论的其他器件: TMP117TMP116TMP112TMP107

大家好、

我的客户正在调查 SPI 接口温度传感器、精度要求为±0.5°C 您能否建议一种精度优于 LM95071的解决方案? 竞争对手器件型号为 ADT7310。

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    感谢您的提问。

    此页面 列出了我们所有的 SPI 温度传感器产品。 LM95071将是我们当前具有 SPI 接口的最高精度产品。

    如果他们愿意切换到 I2C、我们有 TMP112、TMP116和 TMP117、它们都能满足+/- 0.5C 的要求。

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了添加 Brandon 的响应、TMP107具有 UART 接口、满足0.5°C 的精度要求。

    我们明年应该会有一个新的 SPI 温度传感器。

    谢谢、