This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:AWR1843。 HWA 模块和 BPM 拆卸操作

Guru**** 2560510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/906167/awr1843boost-awr1843-hwa-module-and-bpm-removal-operation

器件型号:AWR1843BOOST

使用 BPM 清除功能配置 HWA (模式:HWA)时。
bpmPattern / bpmRate / bpmPhase / bpmEnable 参数不影响 HWA 的结果。
是否已检查毫米波 SDK 3中的"BPM 移除"模式? 如果是、如何获取正确配置的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们必须向设计团队核实如何验证此功能。

    我们应该能够在几天内回复您。

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经与 SDK 团队进行了检查、没有可用的示例。

    是否可以为此操作提供"ParametSet (参数集)"配置?

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 感谢您的回答。


    对于 BPM 测试、我使用了 MMWAVE_SDK_03_04_00_03\packages/ti\datapath\DPC\DPU\dopplerproc\src\dopplerprochwa.c 模块
    有以下差异:
    在函数 DPU_DopplerProcHWA_configHWA ()中、设置 hwaParamCfg [paramsetIdx].source.bpmEnable = 1;
    在 DPU_DopplerProcHWA_Process ()函数中、在调用 HWA CONFIGCommon ()函数之前、我添加了:
        hwaCommonConfig.fftConfig.bpmPattern [0]= 0x11111111;
        hwaCommonConfig.fftConfig.bpmPattern [1]= 0x22222222;
        hwaCommonConfig.fftConfig.bpmRate = 1;

    HWA 文档提供了一种通过窗口覆盖实现 BPM 的替代方法。 我决定使用这种方法。 结果适合我。

    谢谢你。