主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOST
工具/软件:Code Composer Studio
您好、先生、
我已将"C:\ti\mmwave_automotive_toolbox_2_9_1\labs\lab0002_short_range_radar"演示代码迁移到 IWR6843、它运行正常。
但 SPI 功能存在一些问题。
我引用驱动程序 SPI 演示代码并合并到 MSS_main.c 中
当我在"main"或"SRR_MSS_initTask"中调用函数"Test_XWR1xxxWithXWR1xxx" 并选择 SPI 主控模式时。
它可以 通过示波器测量 SPI-CLK 和 SPI-MOSI。
但是、当我在 "MmwDemo_mboxReadTask"中调用函数"Test_XWR1xxxWithXWR1xxx"时、 根本没有 SPI-MOSI 信号。(SPI-CLK 仍然有效)
我在 "spi_transfer"之前检查了 SPI txBuf、它具有正常值。
请帮助澄清这些问题 A.S.A.P.
PS."Test_XWR1xxxWithXWR1xxx"是来自驱动程序/SPI 测试代码的函数。
BR
谢谢
弗兰克