This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP103:TMP103的 I2C 输入电容

Guru**** 2547150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP103, TCA9548A, TMP1075, TMP144, TMP104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/909876/tmp103-i2c-input-capacitance-for-tmp103

器件型号:TMP103
主题中讨论的其他器件: TCA9548ATMP1075TMP144TMP104

您好!

TMP103上的 I2C 引脚的输入电容是多少? 在同一总线上连接6+ TMP103是否有任何问题?

谢谢、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    TMP103提供8种型号、A 至 H、它们提供不同的 I2C 地址。 它们用于在同一总线上一起使用。 由于地址冲突、您将无法超过同一总线上的8个器件。 您可以使用 I2C 开关/多路复用 器、例如 TCA9548A、来访问八个以上的 TMP103。  

    很抱歉、TMP103数据表中未指定输入电容。 我们在同一个硅工艺上构建了类似的产品、其输入电容规格为3pF、因此我希望 TMP103的输入电容也为3pF。  

    TMP1075是一款具有32个可配置地址的类似器件。 最小的封装为2x2 WSON、是 TMP103之后我们最佳的成本优化型传感器之一。

    我们还提供 TMP104和 TMP144器件、它们可以以菊花链形式连接8个以上的器件。 这些产品使用 UART 接口。 这些器件采用类似于 TMP103的4焊球 WCSP 封装。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你任。