This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]远程温度传感器—如何通过监控 FPGA 温度实现实时控制?

Guru**** 1128640 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP468, TMP464, TMP461
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/909426/faq-remote-temperature-sensors-how-do-i-achieve-real-time-control-by-monitoring-fpga-temperature

主题中讨论的其他器件:TMP468

远程温度传感器—如何通过监控 FPGA 温度来实现实时控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    远程温度传感器-如何通过监控 FPGA 温度来实现实时控制

    在高性能 FPGA 应用中、过热是处理性能方面的常见限制因素。   许多 FPGA 的额定温度仅达到85°C、然后才会发生不可逆转的损坏或可靠性问题。   为了使 FPGA 保持在该限值以下、通常会根据内部二极管结(外部测量)或外部分立式温度传感器测量结果降低时钟速度、从而降低性能。 本应用中温度测量的精度和响应时间是重要的设计细节、为避免性能下降或对基于 FPGA 的系统造成损坏、需要考虑这些细节。 这意味着、FPGA 系统中的温度测量越准确、速度越快、可以获得的处理性能越高、系统寿命越长。

    温度精度:

    遗憾的是、获得准确快速的温度测量可能具有挑战性。 温度精度取决于许多因素、例如传感器精度、放置和封装。 如图1所示、传感器的温度精度直接影响系统需要内置的安全裕度量。 要解决此错误、需要更快地降低 FPGA 的性能。 温度传感器的位置是精确温度测量的另一个重要因素。 热梯度和其他热源会导致温度测量中的不确定性。 理想情况下、温度传感器应尽可能靠近 FPGA 放置、并远离其他热源。

    图1:由于不精确而导致的性能裕度

    热响应时间:

    还需要考虑温度传感器的热响应时间。 热响应取决于温度传感器的位置和热质量。 通常、传感器距离 FPGA 越远、器件之间的热阻越大、响应时间越长。 由于 FPGA 的温度可能会快速变化、因此需要在安全裕度中考虑该延迟。 图2将外部温度传感器的热响应与远程温度传感器读取的 FPGA 的内部热敏二极管(通常为双极结型晶体管(BJT))的热响应进行了比较。

    图2:响应时间:内部热敏二极管与外部 BJT

     

    使用远程温度传感器测量 FPGA 温度

    许多 FPGA 都有热敏二极管、可使用远程温度传感器进行精确的结温监测。 直接监控热敏二极管可实现快速而精确的温度感应。 图3显示了监控 FPGA 的远程温度传感器的典型应用原理图。

    图3:典型应用原理图

    β 到远程温度传感器应用中的两个最重要参数是理想因子(η 因子)和 BJT 的电流增益()。 BJT 的 η 因子可被视为衡量 BJT 遵循理想公式的程度:

     

    大多数远程温度传感器默认为1.008 μ η 因子、但在使用 FPGA 时很可能不会出现这种情况。 许多 FPGA 制造商都指定了 FPGA 的 η 因子。 这种 η 意味着需要进行 Δ 因子校正。   

    第二个参数是 BJT 的 β。 。 如果 β Δ I 为低电平、则可能会发生温度误差。 一些远程温度传感器具有“自动 β 补偿”,可针对低 β 结进行调节。

    η β 因子值未知或“自动补偿”不可用,则可以使用德州仪器 (TI)的远程校准工具对二者进行校准

    图4显示了使用 TMP468测量 Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC FPGA 内部二极管的数据。 η Xilinx 的文档,FPGA 的 Δ Σ 因子是1.026。 测量了三次温度扫描:两次使用不同的 η 因子设置、一次使用 远程校准工具的优化设置。 η η 因子(Δ T 因子= 1.008)和其他系统误差、温度误差会很明显。


    图4:误差与温度设定点间的关系

    结论:  

    在这些类型的应用中、几分之一秒会影响或破坏系统稳定性;TI 的远程温度传感器系列可提供开发人员所需的精确快速响应时间、从而实现或优化实时控制系统的热损坏保护。  

    演示:

    以下视频是使用 TMP468 测量 FPGA 内部热敏二极管温度和外部 BJT 温度的演示。 TMP468 是一款8通道远程温度传感器、但也有4通道(TMP464)和单通道(TMP461)版本。

    e2e.ti.com/.../FPGA_5F00_v4_5F00_4_5F00_30_5F00_20.mp4

     

    其他资源: