This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOSTXL-BASSENSORS:BOOSTXL-BASSENSORS 和 CC26X2R1 LaunchPad 的连接

Guru**** 2544980 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-BASSENSORS, SYSCONFIG, TMP117, TMP116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/908417/ccs-boostxl-bassensors-connection-of-boostxl-bassensors-and-cc26x2r1-launchpad

器件型号:BOOSTXL-BASSENSORS
主题中讨论的其他器件: SysConfigTMP117TMP116

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用 BOOSTXL-BASSENSORS 将温度传感器与 CC26X2R1 LaunchPad 配合使用。 将 i2ctmp 代码与简单外设代码合并后、我将面临以下问题:

1)错误#10234-D:未解析的符号仍然存在

2)错误#10010:链接期间遇到错误;"simple_peripheral_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs.out"

3)当我在 SysConfig 文件中配置简单外设代码时、在硬件的 GPIO 选项中、它显示 TMP116power 和 INTERRUPT、但如果我们看到 i2ctmp 代码的 SysConfig 文件、则显示 TMP117power 和 INTERRUPT。 怎么回事?

请帮助我解决上述问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivendra、

    感谢您的发帖。

    错误#1和#2可能与项目合并有关。 它们指向某种类型的链接器错误。 您可以在此处看到说明(链接器诊断下的第一个选项)。 您能否确保已从合并的两个项目中包含正确的头文件?  

    对于#3、某些 TMP117或 TMP116代码可能在某个点被重新利用。 除了 TMP117的温度偏移功能外、TMP116和 TMP117是软件兼容的、所以代码在它们之间是兼容的。  

    此致、
    Brandon Fisher