This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1843BOOST:具有 DSP 的 OOB 演示

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, AWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/904961/ccs-awr1843boost-oob-demo-with-dsp

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1843AWR6843

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想在 OOB 演示中更改 AoA 处理。

我知道 OOB 演示已由 HWA 处理、但其他 AoA 算法(如 Capon)不会被 HWA 处理。

因此、我只想更改 DSP 的 AoA 处理。

请告诉我如何更改 AoA 算法并将 HWA 与 DSP 结合使用。

此致、

Kazuki

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在 HWA 上使用距离处理 FFT 、然后在 DSP 上实现该处理。

    例如、您可以看到多普勒处理器 DPU。 有一个 hwa 版本和一个 DSP 版本。

    您需要为算法实施 DSP 版本

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    我们应该在哪里更改 OOB 演示程序?

    我想我应该在'mwave_sdk_18xx_dss/objectdetection.c'中更改'DPC_ObjectDetection _execute '。

    但在 DSP 处理中、输入和输出的格式(例如 'mwave_sdk_03_00_03\packages/ti\alg\mmwavelib \src\detection\mmwaveliProcb_AoA_est_float.c'中的'mwavelib _aEstveliakDet')似乎与'dss_aw_as_18xx_aswa_detection'中的'mwavelination'格式不同。

    首先、我想尝试在 OOB 演示中将"PU_AoAProcHWA_PROCESS"替换为"mwavelib _aEstBFMultiPeakDET"。

    如果您有任何好的解决方案或示例代码、请告诉我。

    此致、

    Kazuki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuki、

    您需要将处理链中使用的 DPU 从 HWA 实施更改为 DSP 实施。

    首先更改 mmw_res.h 源文件、使该头文件指向 AoAProcDSP 实现、而不是 AoAProcHWA 实现。

    但是、如果您希望将 AoA DPU 更改为 DSP、则可以考虑将物体检测处理链完全移至 DSP。 如果是这种情况、我建议查看以下目录:

    C:\ti\mmwave_sdk_03_00_03\packages/ti\datapath\DPC\objectdetection\objdetdsp

    您需要修改 OOB 演示、以便包含此目录、而不是此文件夹的 HWA 版本。

    有关不同平台的示例、您可以在 TI Resource Explorer 上参考以下演示:

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AEaF2D5V4G8.1lsr45Pfbg__AocYeEd__LATEST

    虽然此演示专为 AWR6843而设计、但可移植到 AWR1843。

    此致、
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyle、

    感谢您提供的详细信息。

    我将尝试使用并分析您建议的演示代码。

    此致、

    Kazuki