主题中讨论的其他器件: TM4C1294NCPDT
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正尝试按照 TI Resource Explorer 在 Industrial Toolbox 4.2.1下提供的指南 dev.ti.com/.../mmw_16xx_user_guide.pdf、使用 IWR1642BOOST EVM 板再现开箱即用演示。
我卡在 EVM 应连接到 CCS 的5.1点。
我将按照指南的建议使用 CCS v10和毫米波 SDK 2.0.0.4、它们在将 Ubuntu 16.04.2 LTS 作为操作系统的 VM 中运行。
我尝试测试新的.ccxml 配置文件的连接、当时它提出了有关 EVM 固件更新的错误。
我看到该工具在 DFU 模式下开启了 EVM、但通过这种方式断开了 EVM、由于它在 VM 内部运行、因此它不会自动连接 USB 端口。在了解到之前、我必须通过 USB 工具以固件更新模式连接 EVM 我还尝试使用 xdsdfu 命令行程序。
我尝试在终端 shell 中使用 xdsdfu 工具直接加载固件(firmware_3_x_x.bin)、并引发错误。
因此、最后我还尝试加载目录中的引导加载程序二进制文件、但在对 EVM 进行下电上电后、我无法再看到端口。
此时、我尝试对 EVM 进行多次电源循环、但我不再看到运行 VirtualBox VM 的 OS X 主机下的端口。
xdsdfu 工具的引导加载程序库是否可能有某种损坏? 是否有任何类型的硬件硬复位来解决此类问题?
此致
TREX