This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP102-Q1:TMP102-Q1

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP102-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/908011/tmp102-q1-tmp102-q1

器件型号:TMP102-Q1

我们正在开始验证所有半导体组件 TMP102-Q1是否都具有符合所附 GS95033-1的 ISO 26262。

请查看并确认以下器件。

谢谢

Evgeny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evgeny -  

    没有附件、您是否会再次尝试重新连接?  

    为了清楚起见、您是否正在请求一些有关功能安全的信息(在我们的温度传感器上)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要 有关功能安全的信息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @Evgeny

    非常感谢您的请求! TMP102-Q1以及我们产品系列中的其他温度传感器通常用于需要功能安全的系统。 ISO26262功能安全规格是一种需要在功能用例中进行分析的系统级规格。 TMP102-Q1等温度传感器是单功能器件。 为了帮助我们的客户在这些类型的应用中使用我们的器件、我们提供了所有产品的时基故障(FIT)信息、您可以在 此处找到这些信息。 这是您对 TMP102-Q1的看法吗?

    此外、我们正在努力通过在产品中推出更多文档和流程、使您自己和其他客户的功能安全分析变得更加简单。 TI 功能安全页面 介绍了与此类认证相关的器件类别。 我们的多个模拟传感器已作为功能安全型传感器包含在内、这意味着它们处于质量管理开发过程中、产品页面上提供了时基故障率以及故障模式分布(FMD)报告。 我们将继续随着时间的推移扩展此器件列表。 您还将在此页面上找到许多采用专门开发流程的器件、并提供更多文档来帮助您进行开发、但我们发现、单功能温度传感器通常不需要包含在需要 ISO26262认证的系统中。

    此致、

    将会