This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-C2000EVM:增加 EVM 中的通道数量。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1104, SN74CBT3253C, TS5N214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/905404/tdc1000-c2000evm-increasing-the-number-of-channels-in-evm

器件型号:TDC1000-C2000EVM
主题中讨论的其他器件:TMUX1104SN74CBT3253CTS5N214

您好,

我想使用外部多路复用器来增加接收通道的数量。 为此、我选择了以下多路复用器。该多路复用器是否适合此用途。

l.workplace.com/l.php

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samith、

    我无法访问超链接。 您能否提供多路复用器器件型号?

    您需要确保所选的多路复用器具有低导通状态电阻(Ron < 1 Ω)。   您可以参阅 TI 的 TS5Ax 开关/多路复用系列以了解示例。  否则、接收超声波传感器和模拟前端输入之间的较大导通状态电阻将增加本底噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    TMUX1104

    SN74CBT3253C

    TS5N214

    根据您的建议、我选择了上述具有低电阻的多路复用器。 此多路复用器是否适合它? 请您推荐一个吗?

    是否有任何其他方法来增加通道数量。 我需要3个接收通道。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samith、

    列出的多路复用器选项都是可行的。 对于扩展多达3个接收通道、我建议使用多路复用器。