This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7201:TDC7201推荐使用 IRLED

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7201, TIDA-01187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/907199/tdc7201-tdc7201-recommend-irled

器件型号:TDC7201
主题中讨论的其他器件: TIDA-01187

尊敬的团队:

客户想知道我们是否有 IRLED 品牌建议与 TDC7201搭配使用?

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sammi、

    查看 TIDA-01187 (使用高速数据转换   器的 LIDAR 脉冲飞行时间参考设计) BOM、我发现了用于 LIDAR 的 Osram Opto Semiconductors Q62702P1760激光二极管905NM 30W 径向。

    TDC7201目前受超声波位置感应团队的支持、因此我们没有任何有关基于激光雷达的设计或 IRLED 品牌的详细信息。