This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT86-Q1:RC 滤波器的位置

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: LMT86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/906281/lmt86-q1-location-of-the-rc-filter

器件型号:LMT86-Q1
主题中讨论的其他器件:LMT86

您好、Jalen、

如果 LMT86温度传感器远离微控制器、您能否建议 PCB 布局上 RC 滤波器的最佳位置? 输出 RC 滤波器应靠近 LMT86还是靠近 MCU?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    请将 RC 滤波器放置在最靠近 MCU 输入的位置、以实现最佳性能。

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jalen、

    非常感谢您的快速回复。 请提供一些理由吗?

    我认为、将 RC 滤波器放置在 LMT86附近是防止噪声进入系统(MCU)的好方法、该系统通常用于输入连接器应用。 但是、将电容器(或旁路电容器)放置在靠近 MCU 引脚的位置是降低噪声的另一种常见做法。

    再次感谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    您对滤波是正确的、但您必须记住、滤波电容器也用于为 ADC 的采样电容器充电。 它具有双重用途。 如果您在 LMT86侧使用 RC 滤波器、则可以在连接 MCU 的长迹线上看到压降。 因此、您希望 RC 滤波器靠近 MCU 引脚。

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jalen、

    非常感谢你的帮助。 我现在明白原因了。

    此致、

    John