This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LDC1614:LDC1614

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/906266/ccs-ldc1614-ldc1614

器件型号:LDC1614

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我在 LDC1614上使用 Delfino79D 测量线圈和金属表面之间的间隙、我创建了一个函 数、该函数取决于在[0至19mm]间隙测量的20个电感样本、并使用该函数通过线性插值方法测量准确的间隙。

当使用来自具有相同电容、电感和电阻的传感器 PCB 的内部线圈时、我发现连接到 CH0的线圈中的误差与连接到 CH1的线圈中的误差不同。

请注意、两个线圈的所有配置都相同、同时我测量了电感和电容、这两个 LC 传感器的配置也相同。

最后、我检查了代码中的所有计算结果、它也是相同的、我在这里有两个问题。

1 -连接到 CH0的线圈有什么问题!

2-在数据表的“7.3.4参考时钟”部分中,他的意思是[ 每个通道都有一个专用的分频器配置。]是在使用不同规格的不同线圈时,还是指什么!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能澄清一下错误的含义吗? 您是在讨论通道间输出数据中的偏移、还是在 CH0上看到更多噪声?

    您如何将线圈连接到 LDC? 它们是位于同一 PCB 上还是与导线连接? 如果两个传感器之间存在连接差异(在布线或导线中)、这可能会导致输出数据差异。  

    您能否分享您如何测量电感和电容?

    数据表的第7.3.4节是指 CLIP_DIVIDERSx 寄存器。 在用于传感器频率测量块之前、它们用于降低 F_SENSOR 或 F_ref 的频率。 除非您已将这些寄存器的默认设置更改为默认设置、否则它们不会导致通道间的差异。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的意思是说、从通道读取数据的移位也是"错误"

    CH0和 CH1的电路连接相同[两者都在传感器的同一 PCB 中]、也是如此

    使用 LCMTI 测量的两个线圈的电感为20 Micro Henry、电容也为20 Micro Henry、但当我测量两个线圈的电容时、电容为500nF、但在传感器数据表的 PCB 布局中、电容为330pF、这意味着什么!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否说明您是测量线圈本身的电容还是测量并联 SMD 电容器的电容? 如果您可以共享原理图、那会很有帮助。 另请使用示波器探测 INxA/INxB 引脚、并分享传感器振荡的屏幕截图。

    数据表中 LC 振荡电路示例中使用的电容器为330pF、但这是一个非常灵活的值。 您可以在电路中使用明显不同的值、尽管500nF 非常高。 我建议使用介于100pF 至1nF 之间的值。  

    此致、