This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:毫米波雷达是否适合室内满贯传感器?

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/905592/iwr1443boost-is-mm-wave-radar-suited-for-indoor-slam-sensor

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443IWR6843

您好!  

 MM 是否已成为机器人室内满贯传感器的雷达套件? 我看到一个基于 IWR1443的演示。

如果是,我想知道什么是最好的选择? IWR6843或 IWR1443?

IWR1443缺少 DSP 器件、这是为 SLAM 导入的吗?  

IWR6843具有 DSP、但其频率低于 IWR1443?

对于室内 SLAM 应用、哪一种最适合?

我注意到 IWR6843具有随天线提供的 AOP 版本、1xxx (77Ghz)芯片是否具有此类选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    具体取决于应用要求。 IWR1443是77GHz 器件、IWR6843是60GHz。

    IWR6843具有 DSP、可根据您的应用进行额外处理。

    有关器件比较、请参阅第3节:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/iwr6843.pdf

    我们不能在这个论坛上分享路线图。 请联系 TI 当地的销售办事处以获取相关信息。

    谢谢

    Yogesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yogesh

    我想知道77GHz 和60GHz 有何不同

    77GHz 是否会获得更高 的精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    它更多地是调节问题。 您可能需要联系当地的监管机构、以了解您的应用/产品允许的频率。

    谢谢

    Yogesh