请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443BOOST 主题中讨论的其他器件:IWR1443、 IWR6843
您好!
MM 是否已成为机器人室内满贯传感器的雷达套件? 我看到一个基于 IWR1443的演示。
如果是,我想知道什么是最好的选择? IWR6843或 IWR1443?
IWR1443缺少 DSP 器件、这是为 SLAM 导入的吗?
IWR6843具有 DSP、但其频率低于 IWR1443?
对于室内 SLAM 应用、哪一种最适合?
我注意到 IWR6843具有随天线提供的 AOP 版本、1xxx (77Ghz)芯片是否具有此类选项?