主题中讨论的其他器件: MMWCAS-RF-EVM、 AWR1443、 AWR2243
我对 AWR1443BOOST 有疑问。
1) 1)使用两个 AWR1443BOOST 单元、从第一个单元传输的信号由第二个单元接收、从发送侧传输的 FM-CW 雷达的波形使用 RSSI (IQ 信号)发送到另一个单元
是否可以将其以读数形式使用? (测量80GHz 频段空间内的相对传输水平)。
当时、我们正在考虑让第二个单元的传输信号被电磁波吸收器看不见。
2) 2)是否可以通过一台 PC 将第一个 SPI 用作主器件、将第二个 SPI 用作从器件来控制 AWR1443BOOST 的两个单元?
3) 3)如果1)和2)无法使用 AWR1443BOOST 完成、是否可以使用级联类型 AWR1243P (作为电路板 MMWCAS-RF-EVM)?
谢谢你。