This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:DCA1000EVM 未与 MMWAVE-STUDIO 连接(SPI 未连接)

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443BOOST, MMWAVE-STUDIO, DCA1000EVM, UNIFLASH, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/905679/dca1000evm-dca1000evm-not-connected-with-mmwave-studio-spi-not-connected

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件:AWR1443BOOSTMMWAVE-STUDIOUNIFLASHAWR1443

您好!

我的 DCA1000EVM 和 AWR1443BOOST 板有问题。 我想使用 MMWAVE-STUDIO 从 DCA1000EVM 捕获数据。 我已使用60引脚插座连接电路板、将 SOP 设置为 AWR1443BOOST (SOP0和 SOP1短路、SOP2开路)、并已根据用户指南设置电路板上的开关 DCA1000EVM (开关1和开关2)。

启动 MMWAVE-STUDIO 后、我将板复位、连接到 RS232端口、加载文件、但 SPI 连接按钮无法响应并连接 SPI。 然后、我按下"RF POWERUP"按钮、并收到以下错误消息:"[RadarAPI]:错误:ReadRegister 失败、出现错误-2。

我已严格遵循用户指南中的说明。

我需要做什么才能解决我的问题?

谢谢、

Stelios

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stelios、

    有关错误消息的更多信息、请参阅《DCA1000调试手册》: https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/872161

    对于 AWR1443BOOST EVM、请确保将 SPI/CAN 开关设置到 SPI 位置。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle、

    我已经下载并阅读了《DCA1000调试手册》。 它没有提到我收到的错误消息(我提醒:"[RadarAPI]:错误:ReadRegister 失败,错误-2")。

    当然、我已经检查了 SPI/CAN 开关、它已经被设置到 SPI 位置。 因此、这也不提供任何解决方案。

    您是否阅读了 DCA1000调试手册?

    Stelios

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stelios、

    我自己将 DCA1000手册放在一起。 因此、请不要谨慎地拒绝此建议。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stelios、

    由于您使用的是 AWR1443、因此在尝试在 mmWave Studio 中加载功能固件之前、可能需要使用 Uniflash 擦除闪存。 DCA1000手册中提供了此建议。

    此致、
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、第6页、"固件版本"表、条目3。 正如我告诉过的、我已经阅读了《DCA1000调试手册》。

    但我的问题仍然没有解决办法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stelios、

    请提供物理设置的多张图片以及控制台输出的完整日志。

    此致、
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stelios、

    您的问题似乎是 SPI 连接步骤、而不是射频加电步骤。 因此、虽然 mmWave Studio 确实提供了错误消息"Error:ReadRegister Failed with error -2 (错误:读取寄存器失败、错误-2)"、但实际存在的问题是 SPI 连接步骤。

    您可以查阅 DCA1000手册中有关 SPI 连接错误的部分。 同时、我将等待您的物理设置的图像并完成控制台输出。

    此致、

    Kyle