This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:IWR6843:IWR6843AOP 文档和 EVM 设计文件

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/902343/iwr6843-iwr6843-iwr6843aop-documentation-and-evm-design-files

器件型号:IWR6843

您好-

我们的团队已使用 IWR6843AOP EVM 完成开发、并准备好迁移到将 IWR6843AOP IC 集成到电路板上的 PCBA 设计。 我似乎无法在 TI.com 上找到有关 IWR6843AOP 的文档。 我已经看了遍、但我是否能错过它们? 封装、引脚排列、天线封装、层堆叠、布局指南、 等等... 都很好、IWR6843AOP EVM 的 Altium 文件也是如此。  

非常感谢!

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    可以在 IWR6843AoPEVM 的页面上的设计文件标题"设计文件"下找到这些设计文件。 您也可以 在此处下载它们。

    此致、

    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复! 尽管这只是显示电路板顶部/底部的 BOM、原理图和装配体文件。 我正在寻找 Altium 文件、封装尺寸和任何布局指导/限制。 是否有任何可用的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家可以看到、他们上周五发布了所有要求的内容。 谢谢!