请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:IWR6843AOPEVM
TI 的 IWR6843AOP ES2.0现已推出!
具有集成封装天线(AoP)的单芯片60GHz 至64GHz 智能毫米波传感器
轻松评估、消除射频电路板设计复杂性、缩短上市时间。
_________________________________________________________________________________________
主要产品页面: 数据表 、 技术资料 和 样片 。
- 推出新 EVM:IWR6843AOPEVM (修订版 F)具有以下特性:
- 15mm x 36mm 任务板尺寸。
- USB 电源和数据
- 1个 CAN-FD 实例
- 与 mmWaveICBOOST 硬件生态系统兼容
- 工业工具箱4.3.x 更新包括:
- 更新了配套资料:
- 新: 封装天线毫米波传感器热设计指南
- 已更新:此处 提供迁移指南
- 通过最新 SDK 版本MMWAVE-SDK 03_04_00_03提供软件开发支持
TI Designs
以下 TI 参考设计已更新、以支持 IWR6843AOPEVM
其他开发工具
- 最新 SDK 版本。 毫米波 SDK 03_04_xx_xx
- mmWaveICBOOST 平台
- 实时数据采集 DCA1000EVM
谢谢!
团队的应用工程师
_________________________________________________________________________________________
我们过去的几个公告:
TI 推出 AWR6843:60GHz 汽车 AECQ100单芯片雷达传感器
TI 的毫米波 IWR6843封装天线(IWR6843AoP)公告!