This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR6843ISK:IWR6843ISK:人员空闲时未接收 PointCloud 数据(电阻:坐姿、站立和仰卧)

Guru**** 2549540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/903291/ccs-iwr6843isk-iwr6843isk-pointcloud-data-not-received-when-person-is-idle-stances-sitting-standing-lying

器件型号:IWR6843ISK

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

当我从路径  C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_1_0\labs\people_counting\68xx_3D_people_counting\GUI 中运行 GUI 应用 程序并从  C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_1_0\labs\people_count\68xx_3D_people_count_build_binary 刷写.bin 映像时 。 当我处于空闲状态时、我无法看到 PointCloud 数据。

当我进行任何运动时、尤其是在 somretime (30秒)时、只有 PointCloud 数据。

 点云数据丢失后。

 

所以、请指导我、GUI 代码中是否应用了任何条件。类似的、它应该只感应运动中的数据。

 

此致、

普里扬卡.S  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priyanka、

    该器件具有静态干扰消除选项使能。 您可以通过单击 GUI 的绘图控件选项卡中的"显示静态点"来查看静态点。如果您想感应更精细的运动、可以提高线性调频脉冲的多普勒分辨率。

    此致、

    Justin