This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用毫米波雷达传感器进行生命体征检测

Guru**** 2480245 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, IWR6843AOP, IWR6843AOPEVM, MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/902471/vital-detection-using-mmwave-radar-sensor

主题中讨论的其他器件:IWR6843IWR6843AOPIWR6843AOPEVMMMWAVEICBOOST

您好!

 毫米波天线设计是否有任何指导原则?

 使用 AWR1843 测量心率、呼吸频率是否可以实现更大的覆盖范围?

该应用中的 IWR6483如何? (封装天线)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关天线设计指南、请参阅此文档

    http://www.ti.com/lit/an/spracg5/spracg5.pdf?ts=1588679395809

    根据器件功能、它可以查看更长的距离(~180m)。 但如果距离更远、心跳场景中会有更多的噪声或其他物体。

    您需要实施更智能的算法、以检测更远距离的人类心跳/呼吸频率。

    给定的应用是概念验证、只能短距离检测心跳/呼吸频率。

    IWR6843 AOP 也可用于此目的、这需要将现有应用移植到该器件和天线模式。

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    那么、使用 IWR6843 AOP 评估板、我们可以测试这个吗? (http://www.ti.com/tool/IWR6843AOPEVM#0) 

    和  

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ADTLXelX36I6iOJjRnxYYA__VLyFKFf__LATEST

    此示例可用于 IWR6843 AOP 评估板(如说明所示、仅基于 IWR6543 ES2.0的示例。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshminarayana、

    Vital Signs Lab 仅适用于 IWR6843AoP ES1.0。 我相信您需要将 IWR6843AoPEVM 与 MMWAVEICBOOST 搭配使用、专门用于生命体征实验室。

    此致、

    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、谢谢。

    我是否可以知道 IWR6843AoPEVM 上完成了测试设置详细信息、主要是在距离方面? (例如、如果您已经看到精度偏离了多少距离)。