This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:毫米波雷达传感器和 mmWave Studio

Guru**** 2478325 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/943900/awr1642boost-mmwave-radar-sensors-and-mmwave-studio

器件型号:AWR1642BOOST

可使用 mmWave Studio 设置为 AWR1642BOOST 的最低采样率是多少? 以及如何实现它? (我可以从传感器配置页面设置的最低样本数为200、000 /秒)。

如果无法低于该数字、毫米波雷达系列中最适合低采样率应用(如生命体征检测)的产品是什么?

最后、是否可以将多个雷达 EVM 连接到一台计算机? 以及如何实现?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾哈迈德

    mmWave Studio 中的最低采样率似乎为200ksps。 这在 mmWave Studio 的"SensorConfig"选项卡中完成。

    汽车工具箱中的驱动器生命体征实验室使用2MSPS 的采样率。  

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ANCtFz-9BY-MsUck4YTbZA__AocYeEd__LATEST 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾哈迈德

    请记住、采样率为200ksps 时、采集64个 ADC 样本大约需要320微秒。 64个样本是固件所需的每个线性调频脉冲的最小 ADC 样本数。 因此、我建议将采样率提高到至少2MSPS。

    是的、可以将多个毫米波 EVM 连接到单台 PC、但不建议这样做。 当尝试在单台 PC 上运行多个 MATLAB 演示时、它可能会使 PC 资源紧张。

    此致、
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Kyle。

    请向我提供有关如何将多个 EVM 连接到单台 PC 的参考信息吗? 我将按顺序使用它、因此希望不会占用 PC 资源。

    最好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾哈迈德

    您可以通过 E2E 论坛进行搜索、看看其他人过去是否曾尝试过此类方法。 TI 没有关于将多个 EVM 连接到单台 PC 的参考、因为这不是我们的典型用例。

    您可能需要自己对此进行调查。

    此致、
    Kyle