This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:配置 AWR1843的 CLI 文件

Guru**** 2556940 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/942710/awr1843boost-cli-file-that-configure-the-awr1843

器件型号:AWR1843BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1843

您好!

1)演示中的哪个 c 文件从 CLI 脚本获取输入并配置 AWR1843演示(SDK 3.2或3.4)? MSS 文件夹中的 MMW_CLI.c 文件与 SDK2.0中的 CLI.c 文件不同、看起来它仅配置 AWR 的数据处理部分、如 CFAR、离合器删除、LVDS 等 请参阅下面的附件。 BPM 配置在哪里?

e2e.ti.com/.../6318.mmw_5F00_cli.c

2) 2) 在问题1的答案中是否配置了 CLI_MMWaveBPMCfgAdvanced? 如果没有、如何为此配置器件? 我们应该调用一个单独的文件吗? 例如、\ti\utils\cli\src\cLI_mmwave.c 中的 cli_mmwave.c 文件会配置所有必要的函数、包括 bpmcfgadvanced、但不会配置 bpmCfg (如 SDK 中所示)?

e2e.ti.com/.../cli_5F00_mmwave.c

3) 3)由于我的目标是使用 MMWaveBPMCfgAdvanced 配置 AWR、 SDK 毫米波演示是否调用了\ti\utils\cli\src\clif_mmwave.c 文件? 如果不是、如何操作?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅上述有关 CLI 的说明

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cesar、

    感谢您提供有关1843如何初始化其配置值的注释。 因此, 在上面提到的 cli_mmwave.c 文件中可以找到 cli_MMWaveBPMCfgAdvanced() CLI 命令。 您能不能看一下这个 TI e2e 线程(https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/p/936130/3475369#3475369to帮助我了解如何从 CLI 到 BSS? 我应该调用哪些 API 来更新应用程序代码中的 BSS?

    同时、我们可以结束这一主题并讨论另一个主题。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将关闭此主题。 通信将继续在下面的主题上进行

    谢谢你

    Cesar