This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR6843ISK:用于3D 人员计数的 CompRangeBiasAndRxChanPhase

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/943738/ccs-iwr6843isk-comprangebiasandrxchanphase-for-3d-people-counting

器件型号:IWR6843ISK

工具/软件:Code Composer Studio

您好、香榭丽舍

我想问一下 CompRangeBiasAndRxChanPhase 3D 人员计数校准演示。

1) 1) compRangeBiasAndRxChanPhase 校准是否仅支持开箱即用演示、而不支持其他演示?
2) 2)我可以为   3D 人员计数演示提供校准 cfg 文件吗?

在 SDK v.3.04.00.03中、使用开箱即用演示固件、毫米波可视化工具和 profile_calibration.cfg 获取了 compRangeBiasAndRxChanPhase 值。

设置值为 compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0410262 -0.61984 0.15067 0.57309 0.31027 -0.21072 -0.56528 0.04568 0.49631-0.53430 0.31598 0.44183 0.08667 -0.47607 -0.25137 0.37787 0.54703 -0.67166 0.289631-0.84858 0.858198 0.858198 0.858848 -0.858995。

为了获得该值、我在 距离 强金属反射器50厘米高度1.0米的三脚架上安装了 IWR6843ISK Rev C 板。 (measureRangeBiasAndRxChanPhase 1 1.0 0.2)。  该值适用于开箱即用演示固件和 PC GUI。

将设置值附加到3D 人员计数演示的 cfg 文件(ISK_6m_default.cfg)后 、但毫米波人员库演示 GUI 不会像默认设置值那样显示点云。  (compRangeBiasAndRxChanPhase 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0)。 因此、我希望 应该有 calibration.cfg 用于3D 人员计数演示。

 3D 人员计数演  示的天线配置与 OOB cfg 文件不同、因此 OOB 的 compRangeBiasAndRxChanPhase 不能在3D 人员计数演示中重复使用。

3D 人员计数演示的 ant 配置

antGeometry0 -1 -2 -3 -3 -3 -4 -5 -5 -6 -7
antGeometry1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
antPhaseRot 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.

e2e.ti.com/.../1411.ISK_5F00_6m_5F00_default.cfg

此致、
Richard Park

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    请查看以下关于问题1和2的主题:

    IWR6843ISK-ODS:校准程序和配置

    OOB 演示中的校准系数也应与3D 人员计数演示配合使用、但我将对此进行更多检查、并在下周周三之前返回给您。

    谢谢

    -Ntiin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的耐心等待。 校准系数的使用似乎尚未在3D 人员计数演示中进行测试、因此我们需要检查我们的一侧、并在将来的版本中更新演示(我们无法提供未来更新的时间表)。 此时、我们建议在配置文件中保持默认校准系数的原样。

    此致

    尼廷